Dote al fichero de proyecto de la protección deseada antes de guardarlo en el sistema de ficheros; véase más arriba. Para un archivo de proyecto de sólo lectura se le ofrecen varias opciones para que pueda seguir guardando el archivo, dependiendo del tipo de protección contra escritura.
Si el proyecto debe abrirse más tarde en una versión anterior de CODESYS, entonces tiene sentido guardar el proyecto exactamente para esta versión, ya que CODESYS le avisará inmediatamente de una posible pérdida de datos.
Si desea guardar proyectos de biblioteca, consulte la sección ⮫ directrices para la creación de bibliotecas. Considere también la posibilidad de instalar una biblioteca directamente en un repositorio de bibliotecas.
Si desea seguir utilizando un proyecto en otro ordenador, tiene sentido no sólo guardar el archivo del proyecto, sino también crear un archivo ⮫ archivo de proyecto de todos los archivos auxiliares relevantes.
Puede establecer una configuración para que se cree una copia de seguridad de este proyecto cada vez que se guarde el proyecto. Además, puede configurar CODESYS para que, en general, los proyectos se guarden automáticamente a determinados intervalos de tiempo.
Si desea mantener los proyectos en un ⮫ sistema de gestión del código fuente, considere los complementos correspondientes para CODESYS. Por ejemplo, se admite el enlace a SVN.